AnsweredAssumed Answered

用程序外部控制B1500A 当电流源或电压源

Question asked by Benjamin003 on Nov 19, 2020

1. 用连接专家里面选IVT SAMPLING 设定好通道:。。。然后可以设置成固定的电压或电流源。流程如下:

    1. 找到I/V-t Sampling, 并点上

     2. 点击"Recall"

     3. 在"Channel"的设定"Unit", 看用哪个通道

     4. 在"Channel"的"Mode"上选择电压源(V)或电流源(I)  和"COMMAND"

     5. 设定时间, 电压值或电流值

     6. Scale设定linear

     7. 按"执行"键


2. 现在我们想第三方软件发送指令实现以上操作,具体发送指令如附件。

但是目前执行下来发现,我们的指令没有达到用连接专家的效果,不知道哪里出了问题。

Attachments

Outcomes