ADS软件集成的电热仿真,为MMIC设计工程师提供了进行电路/版图设计的同时,进行精确热仿真的能力。ADS软件的电热仿真功能,不同于独立的热仿真工具,无须手动设置热源位置以及热源的耗散功率。ADS中的电热仿真通过电路仿真器和热仿真器的交互迭代,自动将电路仿真得到的器件耗散功率送至热仿真器中求解三维结构的热分布特性,并将器件温度值送给电路求解器,求解电路各个节点的电压和支路电流。
使用电热求解器,不仅可以得到考虑了器件发热后的电路性能的变化,同时可以得到电路结果中任何位置处的温度值以及三维结构的热分布特性。
附件一(ADS Electrothermal Simulation.wmv)是ADS MMIC电热仿真的30秒短视频介绍;
附件二(Electrothermal Simulation using the Wolfspeed ADS PDK [360p].mp4)是Wolfspeed (Cree)进行MMIC电热仿真的视频 (转自 youtube);
附件三(Integrated Electro-Thermal Simulation in ADS.pdf)是ADS MMIC电热仿真的介绍文档。