Datalink是ADS2019中的高级扩展功能。通过Datalink,用户可以在ADS数据显示窗口中使用公式并借助Python脚本对数据进行处理。
Python是一种免费、开源的编程语言,拥有强大的科学、工程和数据处理功能。Python脚本开发也非常简单。使用Python脚本,可以非常方便的实现通过VISA连接测试仪表,对仿真数据进行三维绘图等等。
本文档介绍了ADS2019中Datalink的基本使用。
同时也可以下载附件中的视频观看演示内容。