AnsweredAssumed Answered

新入职工程师必读课程 - IBIS AMI 建模 (SystemVue+ADS)

Question asked by Jiarui Employee on Jan 31, 2019

IBIS AMI建模对芯片设计人员来说具有一定挑战,既要熟悉电路和信号完整性相关知识,又要具备编程能力;并且随着产品的更新换代,需要不断地重新设计,同时保证每个模型的准确度。

 

对于新入职或初次接触IBIS AMI建模的工程师,可以使用SystemVue的自动化IBIS AMI建模工具,完成Tx/Rx 均衡算法及Rx 时钟数据恢复等设计及验证,实现自动代码生成,并利用ADS的通道仿真器对生成的IBIS AMI模型进行验证。以下为IBIS AMI建模流程的必读自学材料。

 

基础课程:

2017_Q3_AMI_Modeling_Fundamental 

[PDF] ADS_SI_Q&A_040 How to build AMI models with SystemVue? 

 

进阶课程:

IBIS-AMI Model Application Notes 

Adding Jitter for Tx IBIS-AMI Model in Channel Simulation 

Generic Tx AMI Models 

 

IBIS AMI Quick Note - How to Model a Redriver/Retimer

信號完整性小技巧 #5 AMI SIMULATION

通用的PAM4 IBIS AMI TX/RX模型

信号完整性高级实践 #1 - 利用ADS和SystemVue进行PAM4 FEC性能评估 (PAM4 FEC Performance Evaluation within ADS and SystemVue)

Outcomes