新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:
1. 射频匹配设计基础
[Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS
2. 射频匹配元件调谐及自动优化
[WMV] Find Out Optimal Values of a Matching Network with Optimization.
3. ADS中的EM工具(FEM&Mom)
4. ADS中的统计学分析(成品率,灵敏度,DOE)
新的射频工程师也要学习如何对射频系统进行评估分析,完成元件选型,系统调试等工作。这一系列工作可以借助SystemVue来完成。如果希望学习射频系统分析,请参考下列材料:
1. 射频系统仿真分析
进行RF_Matching,添加S参数文件时出现错误,如下图,请问下这是什么原因?