AnsweredAssumed Answered

新入职工程师必读课程 - 射频匹配 (RF Matching)

Question asked by XUYue Employee on Jan 28, 2019

新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:

 

1. 射频匹配设计基础

RF Matching workshop materials       

  

2. 射频匹配元件调谐及自动优化

[WMV] Find Out Optimal Values of a Matching Network with Optimization. 

 

3. ADS中的EM工具(FEM&Mom)

ADS Momentum 仿真激励源参考地设置 

Layout的参数化建模 

ADS对自定义Symbol的尺寸控制

Import Layout Files To ADS 

 

4. ADS中的统计学分析(成品率,灵敏度,DOE)

Yield Analysis in RF Design 

 

新的射频工程师也要学习如何对射频系统进行评估分析,完成元件选型,系统调试等工作。这一系列工作可以借助SystemVue来完成。如果希望学习射频系统分析,请参考下列材料:

 

1. 射频系统仿真分析

SystemVue射频系统仿真入门 

SystemVue射频系统仿真频谱解读 

SystemVue仿真射频系统IP3 

Outcomes