新入职的通信算法工程师、通信系统架构设计工程师以及涉及系统验证的射频工程师,可以使用SystemVue完成通信系统仿真,进行算法开发、架构设计或系统验证,以下为必读的自学材料。
对于算法工程师,建议通过以下课程学习完整通信系统设计流程及更多进阶技巧:
快速入门(基于通信系统):
通信系统设计流程:
2018 Train The Teacher 培训材料(通信/SystemVue部分)
通信基础原理实现:
[WMV] 通訊系統-在SystemVue當中建立PCM波形
算法开发:
Use MATLAB Script in SystemVue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对于通信系统架构设计工程师,及需要进行链路分析和系统验证的射频工程师,建议通过以下课程学习构建通信系统架构及基带与射频及天线的跨域仿真等技能:
快速入门:
SystemVue Fundamental Tutorial
射频系统仿真:
Spurious analysis in RF system
SystemVue Oscillator Phase Noise Modeling and Verification
Phased Array Design in SystemVue - Phased Array Radar Workshop
跨域仿真及芯片系统级指标验证:
How to Combine Waveforms in SystemVue
射频芯片系统级指标验证:SystemVue Co-simulation with ADS & GoldenGate(Cadence Platform)
射频芯片系统级指标验证:ADS与SystemVue联合仿真之多端口连接
[PDF] 802.11ac MIMO Signal Generation, Measurement, and Analysis.
A GUI of EMPro and SystemVue Cosimulation for Phased Array Antenna Design
半实物仿真——硬件测试:
SystemVue 仪表连接 -- 自动方式 (Connected to Keysight Instruments)
SystemVue 仪表连接 -- 手动方式(产生用于信号源播放的数据bin文件)
[案例分享]LTE<E-A_4x4_MIMO_Throughput_Test_Solution_Based_on_SystemVue & PXI_2014
Connecting SystemVue to Test Instruments for DPD Measurement
外部控制:
持续更新中...
看起来很棒的样子,慢慢学习,谢谢分享!!!!