Hi,
I just got this Digital Multimeter as Christmas present But i am not satisfied with the examples which are supplied on the CD
rom- especially that there is no example No. 4 for VEE which shows the fastest measurement- the other languages do have it ;-(
Therefore my questions now:
What is the fastest way to get Resistance Measuremnents?
Is Directio faster or same as IVI ?
Is USB-GPIB or LAN connection faster ?
Or is it faster to store the datas in the external memory and just look for the min / max values? Any example program anywhere?
Is the Voltage measurement perhaps faster than the Resistance perhaps?
Background of these measurements is the vibration testing of contacts- and please do not ask what max. Frequency of vibration is used - it is still secret ,-)
Thanks for any help,
detlef
Der Inhalt dieser E-Mail (inkl. aller Anlagen) ist vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jede Art der Verbreitung, Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen die E-Mail.
Unternehmensangaben der Gesellschaften mit Sitz in Deutschland:
Pilkington Holding GmbH, Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 8997
Geschäftsführung: Jochen Settelmayer (Vorsitz), Dr. Clemens Miller, Thomas Kretschmann, Robert Hales Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Axel Wiesener
Pilkington Deutschland AG, Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2707
Vorstand: Dr. Clemens Miller, Jochen Settelmayer Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Axel Wiesener
Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten
Sitz: Witten, Amtsgericht Bochum HRB 8443
Geschäftsführung: Thomas Kretschmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jochen Settelmayer
Bauglasindustrie GmbH, Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz / Saar
Sitz: Schmelz / Saar, Amtsgericht Saarbrücken HRB 52020
Geschäftsführung: Manfred Ebbers
---
You are currently subscribed to vrf as: ming_meng@agilent.com To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "http://www.vrfarchive.com/vrf_archive".
Search the Agilent vrf archive at "http://vee.engineering.agilent.com".