AnsweredAssumed Answered

vrf To/from socket problem when using instead of

Question asked by VRFuser on Sep 12, 2007
Latest reply on Sep 12, 2007 by fukui.yutaka
Hello Jim and Detlef,
 
Thanks for your input, it definitely helped!
 
Regards,
Maria


  _____  

From: Baranski, Detlef [mailto:Detlef.Baranski@pilkington.de]
Sent: Wednesday, September 12, 2007 9:33 AM
To: Noriega, Maria
Subject: AW: [vrf] error


And i think you do not read this:
 
- Need to have VEE Pro 7.5 and above to run this example.

- Need to have installed a IO interface type: LAN.

- Need to have installed IO software: Agilent IO libraries version Suite 14.0

as a minimum.

- Need to have the 34980A IVI-COM driver installed (version 1.3.1.0), available on ADN page: www.agilent.com/find/adn (click on instrument drivers per type or per model number)

Note that this example is using a LAN interface but you could also use GPIB or USB if you do have those interfaces installed on your PC. For more information go in the VEE Pro Online Help => Contents and Index => Search tab => dial Instrument Manager.


Der Inhalt dieser E-Mail (inkl. aller Anlagen) ist vertraulich und ausschlie_lich f|r den Adressaten bestimmt. Jede Art der Verbreitung, Nutzung oder Vervielfdltigung ist untersagt. Sollten Sie diese E-Mail irrt|mlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und lvschen die E-Mail.

Unternehmensangaben der Gesellschaften mit Sitz in Deutschland:

Pilkington Holding GmbH, Haydnstra_e 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 8997
Geschdftsf|hrung: Jochen Settelmayer (Vorsitz), Dr. Clemens Miller, Thomas Kretschmann, Robert Hales
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Axel Wiesener

Pilkington Deutschland AG, Haydnstra_e 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2707
Vorstand: Dr. Clemens Miller, Jochen Settelmayer
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Axel Wiesener

Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Otto-Seeling-Stra_e 7, 58455 Witten
Sitz: Witten, Amtsgericht Bochum HRB 8443
Geschdftsf|hrung: Thomas Kretschmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jochen Settelmayer

Bauglasindustrie GmbH, H|ttenstra_e 33, 66839 Schmelz / Saar
Sitz: Schmelz / Saar, Amtsgericht Saarbr|cken HRB 52020
Geschdftsf|hrung: Manfred Ebbers




---
You are currently subscribed to vrf as: hua_jing@agilent.com
To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to
"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "http://www.vrfarchive.com/vrf_archive".
Search the Agilent vrf archive at "http://vee.engineering.agilent.com".  

Outcomes