IBIS AMI建模对芯片设计人员来说具有一定挑战,既要熟悉电路和信号完整性相关知识,又要具备编程能力;并且随着产品的更新换代,需要不断地重新设计,同时保证每个模型的准确度。
对于新入职或初次接触IBIS AMI建模的工程师,可以使用SystemVue的自动化IBIS AMI建模工具,完成Tx/Rx 均衡算法及Rx 时钟数据恢复等设计及验证,实现自动代码生成,并利用ADS的通道仿真器对生成的IBIS AMI模型进行验证。以下为IBIS AMI建模流程的必读自学材料。
基础课程:
2017_Q3_AMI_Modeling_Fundamental
[PDF] ADS_SI_Q&A_040 How to build AMI models with SystemVue?
进阶课程:
IBIS-AMI Model Application Notes
Adding Jitter for Tx IBIS-AMI Model in Channel Simulation
IBIS AMI Quick Note - How to Model a Redriver/Retimer
[Success Case] Retimer IBIS-AMI Modeling and Verification with SystemVue and ADS
20200312_Be Ready for PCIe Gen5 Design Challenge