• ADS MMIC 电热仿真介绍

            ADS软件集成的电热仿真,为MMIC设计工程师提供了进行电路/版图设计的同时,进行精确热仿真的能力。ADS软件的电热仿真功能,不同于独立的热仿真工具,无须手动设置热源位置以及热源的耗散功率。ADS中的电热仿真通过电路仿真器和热仿真器的交互迭代,自动将电路仿真得到的器件耗散功率送至热仿真器中求解三维结构的热分布特性,并将器件温度值送给电路求解器,求解电路各个节点的电压和支路电流...
    xindong
    last modified by xindong
  • 新入职工程师必读课程 - 微波单片集成电路设计 (MMIC)

    微波单片集成电路的设计不同于模拟集成电路和射频集成电路的设计。模拟集成电路和射频集成电路多使用CMOS工艺,集成度高,原理图和版图设计都很复杂;而微波单片集成电路工作频率高,多使用III-V族工艺,比如GaAs、GaN,InP等工艺,原理图和版图设计相对简单。但是在版图设计中对寄生效应考虑的更多。同时,III-V族工艺中的晶体管模型种类繁多,对仿真器的要求更高。是德科技ADS软件的集成设计环境,为进行微波单片集成电路设计提供了从原...
    xindong
    last modified by xindong
  • 新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YouTube)

    “新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YouTube)”,是由 Keysight EEsof EDA 部门所建立的 YouTube 频道,包含了所有基本的 ADS 接口操作,对于初步学习 ADS 软件的射频和信号完整性工程师,可以透过以下教学视频,跟着视频的步骤实际操作,让您快速上手 ADS:   1. ADS Overvi...
    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • 新入职工程师必读课程 - 射频匹配 (RF Matching)

    新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:   1. 射频匹配设计基础 [Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS    2. 射频匹配元件调...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 新入职工程师必读课程 - 三维电磁仿真 (EMPro)

    新入职的射频或是信号完整性工程师,如果需要使用EMPro完成三维电磁仿真,可以通过以下材料自学。 三维电磁场仿真的基础在于建模与仿真器的设定,所以自学材料主要围绕这一部分展开。 如果希望了解更多EMPro应用场景与技巧,可以查看: www.keysight.com/find/ADS_tips_3DEM     1. [WMV] 基礎 EMPro 入門繪圖 - 1 https://community.k...
    zeyu.yi@keysight.com
    last modified by zeyu.yi@keysight.com
  • 为多端口元件快速加入50欧姆电阻

    在使用多端口器件进行电路仿真时,常常需要对端口连接50欧姆端接阻抗。 本工具可以自动对多端口元件的未连接(空置)端口加上50欧姆端接阻抗。   安装过程: 1. 保存Component_Tools.atf至电脑中的目录中 2. 启动ADS软件,点击主窗口菜单 Tools ->  App Manager ..., 点击 Add User Addon... 3. 选择Component_Tool...
    xindong
    last modified by xindong
  • [Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS

    在 RF 的世界中,要让射频通道的杂讯指数达到最小、功率传输达到最大,阻抗匹配是最基本的要求。早期,使用者习惯以手动方式做匹配,然而,在 4G、5G 时代,通讯协定与频段数量的增加、频率提高、尺寸减小,对于手动调谐的难度将日益提升,这代表着需要更有效的匹配设计流程与方式。   是德科技提供了完整的射频匹配解决方案,透过 ADS 里的 Smith Chart 小工具、阻抗设计软体 CILD、元件模型优化功能、方便导入 P...
    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • MMIC 放大器设计应用笔记

    这是一篇双平衡MMIC放大器设计的应用指南。 此应用指南对应的ADS 工程文件可以在ADS软件自带的例子找到:  
    xindong
    last modified by xindong
  • 高频电路设计一定要用到电磁仿真

    电磁仿真是高频电路设计领域中,一定要会用到的仿真方法,主要是用数学方法算出一个物理结构 (例如天线、连接器、射频模块、射频PCB等) 的高频特性,也就是这个物理结构或元件的模型,最常使用的是s参数模型。有了s参数模型,再加上电路中的电感、电容、和电阻等元件,就能在电路仿真软件中完成射频电路的仿真。   电磁仿真通常需要用到工作站等级的电脑、还要配备大量的内存。仿真的时间依据结构的大小和复杂性,从几分钟到几个小时、甚至几...
    tony_chen@keysight.com
    last modified by tony_chen@keysight.com
  • GaN MMIC功放设计视频教程

    本视频是由是德科技认证专家Liam Devlin及其团队分享 PlextekRFI 公司使用ADS软件平台进行15GHz 点对点GaN MMIC功放设计。
    xindong
    last modified by xindong
  • 是德科技EEsof EDA MMIC设计仿真解决方案介绍

    网络研讨会资料:是德科技EEsof EDA软件的集成设计环境,为进行微波单片集成电路设计提供了从原理图设计到版图设计-DRC/LVS检查的全流程设计能力。
    xindong
    last modified by xindong
  • FY17Q2 Workshop_ EMI辐射干扰(RE)仿真

    Please download project file at below link if needed https://pan.baidu.com/s/1L1p_ExBiwV9liA11sfwR6A Password:aoyl    For those who don't have access to Baidu Disk, kindly use below FTP link: ftp://edacu...
    zeyu.yi@keysight.com
    last modified by zeyu.yi@keysight.com
  • How to Connect FlexDCA in ADS for PAM4 Signal Analysis?

    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • FY19Q2 Workshop: Optical Module SI/EMI Simulation

    In this workshop you could know: 1. Keysight EEsof SI/PI/EMI solution for optical module;   2. Fast and accurate PCB/FPC EM extraction with ADS SIPro; 3. PAM4 channel simulation with ADS; 4. ADS-FlexDCA ...
    zeyu.yi@keysight.com
    last modified by zeyu.yi@keysight.com
  • [Workshop] 2019Q4 Understanding PCB Effects in DC-DC Converters

    輕薄短小一直是行動裝置追求的目標,電源設計也是如此。在電源設計中,散熱器與電感是體積最大的部件。縮小電感需提升切換頻率,而縮小散熱器需提升轉換效率,這意味著需要更高效的電晶體及優化的設計。   是德科技提供了電力電子完整的解決方案,從元件的靜態測試、動態測試、網路分析,到建立模型、電路設計、電路優化,都有對應的方案。另外也提測試服務及建模服務,可符合電力電子的各項需求。   這次的實作研討會將介紹針對切...
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • [Workshop] 2019Q1_SIPro and SI Basics

    - SIPro - S-parameter Simulation - TDR Simulation - Channel Simulation - Batch Simulation   Workspace - FY19Q1_SIPro_and_SI_Basics.7zads Slides - FY19Q1_SIPro_and_SI_Basics.pdf
    Chih Yuan Tu
    last modified by Chih Yuan Tu
  • ADS2019 SI/PI Seminar(西安、苏州、南京、深圳和北京)

    2019年信号完整性西安、苏州、南京、深圳和北京系列研讨会部分讲义材料。包括了ADS2019 Update1.0关于信号完整性更新部分的内容、Memory Designer的仿真流程以及电源完整性生态系统的介绍。
    Xiuguo
    last modified by Xiuguo
  • 跑完模拟以后,怎么知道仿真的结果准不准呢?

    跑完模拟以后,怎么知道仿真的结果准不准呢? 最常见的回答是,仿真的结果要跟另一个软件的仿真结果一致才行。 这样的说法很直觉,但有风险。 另一个软件的仿真结果,可能是不同人在不同条件下得到的答案,很难比较。纵使相同人利用相同电脑来仿真相同的电路,也可能因为不同软件的设定方式不同,而有不同的仿真结果。   最好的方式是比对仿真结果和实际电路的测量结果,分析两者的差异,适当修正仿真设定或测量方法,让仿真结果和测量结果一致,...
    tony_chen@keysight.com
    last modified by tony_chen@keysight.com
  • IC-CAP Python Scripting Series 03: How to Add Custom Functions

    This video introduces how to add custom functions in IC-CAP.
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • IDC in ADS

    how we can simulate an interdigital capacitor by importing its capacitance equation?
    darya
    last modified by darya