• ADS2020 RFPro for Module Design Workshop - Part 1

              個人行動通訊即將進入5G的時代,射頻前端設計也面臨許多新的挑戰,其中一項是射頻模組整合。模組內整合的晶片數量將從3~5顆晶片增加到15~30顆晶片。晶片整合不僅僅只是將晶片連接起來,還需要考慮晶片的阻抗匹配及耦合效應,另外系統性能驗證也不可獲缺,其複雜程度可想而知。在毫米波通訊,陣列天線的整合也勢在必行。  &...
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • 5G NR Downlink Waveform Generation & Analysis in SystemVue

    For 5G NR products development, SystemVue can help you in below applications. This workshop will help you to get started from NR waveform generation and analysis. 1.Standard Waveform Creation and Analysis 2.Arch...
    Jiarui
    created by Jiarui
  • How to Run SystemVue on Linux Platform

    Download SystemVue installation package of Linux version Install and configure environment variables on Linux platform Copy prepared SystemVue workspace from Windows platform to Linux platform Source environment varia...
    Lei_Yue
    created by Lei_Yue
  • TDR分辨率

    本文使用ADS仿真,帮助理解TDR分辨率与阶跃信号上升时间的关系,帮助大家在测试TDR时选择合适的上升时间,保证测量精度。
    XUYue
    created by XUYue
  • 20200409_Advanced RF Board Skills in ADS

    ADS RFPro 內的 Momentum 是功能強大的多層平面電磁模擬軟體,有許多不同的設定細節以解決各種類型的問題;對於初學者來說,該如何有效掌握,以優化模擬準確度及所需模擬資源(記憶體、計算時間)往往造成困擾。例如:不同電路應用的 Port Type 該怎麼選擇、Layout 該如何簡化、如何定義其相對應的物理模型來平衡準確度和模擬速度等等。 此次的實作研討會將會帶領大家瞭解相關設定細節,讓您進一步掌握電磁模擬進階技巧,能...
    SharonChen
    created by SharonChen
  • 在ADS Layout中铺地

    进行Layout绘制,铺地是常用操作,文章中记录了详细操作步骤,供参考
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 【PA设计】ADS导入Loadpull文件并处理

    本文介绍借助Add-on插件,导入多种类型(附件包括lpc与单频点spl文件)的loadpull数据。再借助Datalink模板对数据进行处理。 文中使用的插件请下载附件使用。
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 使用交调表进行WhatIF中频规划

    SystemVue提供中频规划功能,中频规划帮助我们选择“干净”的中频带宽,避免杂散落入带内。 在中频规划过程中,可以使用混频器的交调表模型,获得更准确的中频规划结果。
    XUYue
    created by XUYue
  • 新入职工程师必读课程 - IBIS AMI 建模 (SystemVue+ADS)

    IBIS AMI建模对芯片设计人员来说具有一定挑战,既要熟悉电路和信号完整性相关知识,又要具备编程能力;并且随着产品的更新换代,需要不断地重新设计,同时保证每个模型的准确度。   对于新入职或初次接触IBIS AMI建模的工程师,可以使用SystemVue的自动化IBIS AMI建模工具,完成Tx/Rx 均衡算法及Rx 时钟数据恢复等设计及验证,实现自动代码生成,并利用ADS的通道仿真器对生成的IBIS AMI模型进行验...
    Jiarui
    last modified by Jiarui
  • How to make an EM flower with ADS Layout and RFPro

    Although it is not a functional circuit design, it contains capabilities of ADS advanced layout and RFPro EM simulation. Please refer to the following contents: ØTechnology Setup - Substrate and Layer Displa...
    Lei_Yue
    last modified by Lei_Yue
  • 【PA设计】使用ADS模板快速确定Doherty功放最佳阻抗点

    针对高峰均比调制信号,Doherty功放架构可以实现更高的效率。设计Doherty功放,需要根据功放管负载牵引模型找到其主路,辅路的最佳阻抗点。由于负载牵引数据量较大,处理较为繁琐,本文使用ADS Datalink模板帮助工程师快速寻找最佳阻抗点。
    XUYue
    last modified by XUYue
  • How to Extract MOSRA Level 3 Model using MBP

    In this video, the flow to extract MOSRA level 3 model is demonstrated. HSPICE client/server mode is also used to reduce license check-out time.
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • 新入职工程师必读课程 - 通信系统 (SystemVue)

    新入职的通信算法工程师、通信系统架构设计工程师以及涉及系统验证的射频工程师,可以使用SystemVue完成通信系统仿真,进行算法开发、架构设计或系统验证,以下为必读的自学材料。   对于算法工程师,建议通过以下课程学习完整通信系统设计流程及更多进阶技巧:   快速入门(基于通信系统): SystemVue 快速入门 - 16QAM 通信系统实现    通信系统设计流程: 2018 Train...
    Jiarui
    last modified by Jiarui
  • 多频段自动优化匹配

    通信系统发展到今天,通信设备包含的通信制式越来越多,频段也越来越丰富。射频通道的公共端匹配需要满足多个频段的指标要求。本文将介绍如何在ADS中对多个频段阻抗目标,进行自动优化匹配。
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 新入职工程师必读课程 - 射频匹配 (RF Matching)

    新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:   1. 射频匹配设计基础 [Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS    2. 射频匹配元件调...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • ADS DAC元件使用

    如果有复杂的数据选择处理,可以考虑使用DAC元件
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 混频器仿真实作

    混频器是射频系统的关键器件,作为典型的变频3端口器件,它的仿真和射频无源,或放大器等有不同之处。 本文将混频器常见指标仿真进行整理。 一共包含6个视频,内容分别是:   1. 混频器变频增益仿真 2. 混频器噪声系数仿真 3. 混频器端口阻抗仿真 4. 混频器隔离度仿真 5. 混频器P1dB仿真 6. 混频器IP3仿真   连接中包含配套工程文档,请按照视频顺序学习。   链接如下...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 使用CMLT完成快速场路联合仿真

    当我们使用RFPro进行场路联合仿真时,经常会使用library cell的元件设置方式。但是,导入的PCB文件中,元件一般不包含电路特性,需要我们手动设置。 CMLT是ADS2020U2新功能,使用CMLT工具可以快速制作元件的电路特征以及相关联符号。制作完成后直接用于RFPro场路联合仿真。 视频介绍仿真流程。
    XUYue
    last modified by XUYue
  • [Success Case] Retimer IBIS-AMI Modeling and Verification with SystemVue and ADS

    This slides show a success case on Retimer IBIS-AMI Modeling, this project was completed in Nov. 2018, based on SystemVue 2018, Visual Studio 2015 and gcc 5.3.0 ØEvaluation Case Use SystemVue to create retim...
    Lei_Yue
    last modified by Lei_Yue
  • [Success Case] RF Interference Analysis with Spectrasys under LTE-A CA Mode

    This slides show a solution for RF interference analysis based on SystemVue Spectrasys, it was completed 3-year ago. In recent years, 5G development has been very fast, but for either 4G & 5G coexist or 5G standal...
    Lei_Yue
    last modified by Lei_Yue