• How to Connect FlexDCA in ADS for PAM4 Signal Analysis?

    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • FY19Q2 Workshop: Optical Module SI/EMI Simulation

    In this workshop you could know: 1. Keysight EEsof SI/PI/EMI solution for optical module;   2. Fast and accurate PCB/FPC EM extraction with ADS SIPro; 3. PAM4 channel simulation with ADS; 4. ADS-FlexDCA ...
    zeyu.yi@keysight.com
    last modified by zeyu.yi@keysight.com
  • [Workshop] 2019Q4 Understanding PCB Effects in DC-DC Converters

    輕薄短小一直是行動裝置追求的目標,電源設計也是如此。在電源設計中,散熱器與電感是體積最大的部件。縮小電感需提升切換頻率,而縮小散熱器需提升轉換效率,這意味著需要更高效的電晶體及優化的設計。   是德科技提供了電力電子完整的解決方案,從元件的靜態測試、動態測試、網路分析,到建立模型、電路設計、電路優化,都有對應的方案。另外也提測試服務及建模服務,可符合電力電子的各項需求。   這次的實作研討會將介紹針對切...
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • [Workshop] 2019Q1_SIPro and SI Basics

    - SIPro - S-parameter Simulation - TDR Simulation - Channel Simulation - Batch Simulation   Workspace - FY19Q1_SIPro_and_SI_Basics.7zads Slides - FY19Q1_SIPro_and_SI_Basics.pdf
    Chih Yuan Tu
    last modified by Chih Yuan Tu
  • ADS2019 SI/PI Seminar(西安、苏州、南京、深圳和北京)

    2019年信号完整性西安、苏州、南京、深圳和北京系列研讨会部分讲义材料。包括了ADS2019 Update1.0关于信号完整性更新部分的内容、Memory Designer的仿真流程以及电源完整性生态系统的介绍。
    Xiuguo
    last modified by Xiuguo
  • 跑完模拟以后,怎么知道仿真的结果准不准呢?

    跑完模拟以后,怎么知道仿真的结果准不准呢? 最常见的回答是,仿真的结果要跟另一个软件的仿真结果一致才行。 这样的说法很直觉,但有风险。 另一个软件的仿真结果,可能是不同人在不同条件下得到的答案,很难比较。纵使相同人利用相同电脑来仿真相同的电路,也可能因为不同软件的设定方式不同,而有不同的仿真结果。   最好的方式是比对仿真结果和实际电路的测量结果,分析两者的差异,适当修正仿真设定或测量方法,让仿真结果和测量结果一致,...
    tony_chen@keysight.com
    last modified by tony_chen@keysight.com
  • IC-CAP Python Scripting Series 03: How to Add Custom Functions

    This video introduces how to add custom functions in IC-CAP.
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • IDC in ADS

    how we can simulate an interdigital capacitor by importing its capacitance equation?
    darya
    last modified by darya
  • IDC in ADS

    how we can simulate an interdigital capacitor by importing its capacitance equation?
    darya
    last modified by darya
  • 哪里有准确的元件模型呢?

    我们说过模拟要准,必须先要有准确的元件模型。但是哪里有准确的元件模型呢?我们常用的电阻、电容、电感难道有不准的疑虑吗? 是的,的确如此。我们在中学时期学习基础电路用的电阻、电容、电感都是理想值,无论电路的应用频率,元件值都不会改变。但是,射频电路的应用频率到了几百MHz,甚至几个GHz以上,元件会产生寄生效应,不再是单纯的电阻、电容、或电感,而是电阻、电容、或电感的总和,而且元件的特性会随着频率改变。在射频应用领域,通常我们用S参...
    tony_chen@keysight.com
    last modified by tony_chen@keysight.com
  • 仿真准吗?

    我最常被问到的问题就是仿真准吗?大部分的工程师会说,如果没有准确的器件模型,仿真就不会准。 我通常会同意这样的说法。但会加上自己的看法,我的经验里面,仿真是可以是准确的。 电路设计仿真有一个至理名言:垃圾进垃圾出 (Garbage In, Garbage Out)。电路是由许多器件和线路组合而成。的确,如果器件的模型不准确,就别想有一个准确的电路仿真结果。 所以,仿真要准,必须先要有准确的器件模型。
    tony_chen@keysight.com
    last modified by tony_chen@keysight.com
  • 2017Q1_SSO Simulation with Power Aware IBIS Model within ADS

    Labs: IBIS vs. IBIS 5.0 SSO Simulation   Demo:    - EM Modeling of Interconnects and Power    - Distribution Network
    Chih Yuan Tu
    last modified by Chih Yuan Tu
  • 新入职工程师必读课程 - 通信系统 (SystemVue)

    新入职的通信算法工程师、通信系统架构设计工程师以及涉及系统验证的射频工程师,可以使用SystemVue完成通信系统仿真,进行算法开发、架构设计或系统验证,以下为必读的自学材料。   对于算法工程师,建议通过以下课程学习完整通信系统设计流程及更多进阶技巧:   快速入门(基于通信系统): SystemVue 快速入门 - 16QAM 通信系统实现    通信系统设计流程: SystemVue ...
    Jiarui
    last modified by Jiarui
  • 2016Q1_Advanced SI Simulation Skills

    - Lab 1. HSPICE Tx and AMI Rx Co-simulation with ChannelSim - Lab 2. Convert Step Response Waveform to Eye Density with ChannelSim - Lab 3. PCB Transmission Lines EM Modeling with SIPro - ADS2016.01 New Blocks for HSD
    Lin_Ming_Chih
    last modified by Lin_Ming_Chih
  • IC-CAP Python Scripting Series 02: Python API (Dut and Setup)

    This video introduces methods in Dut, Setup, Input, Output and Transform. The example demonstrates how to use get_sweep() method to find sweep order of inputs.
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • OIF GAUI-8 400G PAM4

     Workspace is attached without dataset. Please the design to generate dataset.
    Chih Yuan Tu
    last modified by Chih Yuan Tu
  • Keysight EDA 软件免费学习资源汇总-2019

    本文档提供所有 Keysight EDA 软件(ADS, SystemVue, EMPro, GoldenGate, Genesys, IC-CAP, MBP, MQA, A-LFNA, WaferPro Express, Heatwave)的免费学习资源链接。    内容涉及无线通信(5G/LTE/LTE-A/WLAN...), 射频微波,电磁仿真,天线设计,RFIC, MMIC,...
    Jiarui
    last modified by Jiarui
  • 新入职工程师必读课程 - 射频匹配 (RF Matching)

    新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:   1. 射频匹配设计基础 RF Matching workshop materials    全新射频匹配流程_ADS2019Update1.0   ...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 2019.6.11/13 深圳上海ADS电源完整性仿真与测量训练营资料

    主要内容: PDN设计流程 VRM选择和建模 PDN的测量技术 DC-IR-drop和AC PDN分析 平坦阻抗曲线设计以及DDR电源感知分析 文档资料和设计文件见附件:
    zhangtao
    last modified by zhangtao
  • How to Create an Universal SMD Component Model

    Universal SMD component means this component can be capacitor, inductor, open circuit or short circuit for impedance matching. In this document, the steps to combine multiple s-parameter files into single cell for opt...
    JasonChen
    last modified by JasonChen