• 新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YOUKU)

    “新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YOUKU)”,是由 Keysight EEsof EDA 部门所建立的 YOUKU 频道,包含了所有基本的 ADS 接口操作,对于初步学习 ADS 软件的射频和信号完整性工程师,可以通过以下教学视频,跟着视频的步骤实际操作,让您快速上手 ADS:     1. ADS快速入门 Getti...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • [Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS

    在 RF 的世界中,要让射频通道的杂讯指数达到最小、功率传输达到最大,阻抗匹配是最基本的要求。早期,使用者习惯以手动方式做匹配,然而,在 4G、5G 时代,通讯协定与频段数量的增加、频率提高、尺寸减小,对于手动调谐的难度将日益提升,这代表着需要更有效的匹配设计流程与方式。   是德科技提供了完整的射频匹配解决方案,透过 ADS 里的 Smith Chart 小工具、阻抗设计软体 CILD、元件模型优化功能、方便导入 P...
    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • 新入职工程师必读课程 - 微波单片集成电路设计 (MMIC)

    微波单片集成电路的设计不同于模拟集成电路和射频集成电路的设计。模拟集成电路和射频集成电路多使用CMOS工艺,集成度高,原理图和版图设计都很复杂;而微波单片集成电路工作频率高,多使用III-V族工艺,比如GaAs、GaN,InP等工艺,原理图和版图设计相对简单。但是在版图设计中对寄生效应考虑的更多。同时,III-V族工艺中的晶体管模型种类繁多,对仿真器的要求更高。是德科技ADS软件的集成设计环境,为进行微波单片集成电路设计提供了从原...
    xindong
    last modified by xindong
  • 新入职工程师必读课程 - 射频匹配 (RF Matching)

    新入职的射频工程师在实际工作中,会经常碰到射频匹配的问题。仿真软件ADS可以帮助大家学习理解匹配原理,掌握快速匹配设计方法,甚至通过仿真指导实际匹配案例。如果希望学习通过ADS完成匹配设计,请参考下列材料:   1. 射频匹配设计基础 [Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS    2. 射频匹配元件调...
    XUYue
    last modified by XUYue
  • 新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YouTube)

    “新入职工程师必看视频 - ADS Basic (YouTube)”,是由 Keysight EEsof EDA 部门所建立的 YouTube 频道,包含了所有基本的 ADS 接口操作,对于初步学习 ADS 软件的射频和信号完整性工程师,可以透过以下教学视频,跟着视频的步骤实际操作,让您快速上手 ADS:   1. ADS Overvi...
    SharonChen
    last modified by SharonChen
  • Keysight EDA 软件免费学习资源汇总-2019

    本文档提供所有 Keysight EDA 软件(ADS, SystemVue, EMPro, GoldenGate, Genesys, IC-CAP, MBP, MQA, A-LFNA, WaferPro Express, Heatwave)的免费学习资源链接。    内容涉及无线通信(5G/LTE/LTE-A/WLAN...), 射频微波,电磁仿真,天线设计,RFIC, MMIC,...
    Jiarui
    last modified by Jiarui
  • How to Create an Universal SMD Component Model

    Universal SMD component means this component can be capacitor, inductor, open circuit or short circuit for impedance matching. In this document, the steps to combine multiple s-parameter files into single cell for opt...
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • 使用ADS软件进行电路拓扑优化

    问题:在使用ADS软件的优化功能时,一般需要先确定电路的拓扑结构,再设定需要优化的元件参数和取值范围,之后设定优化目标,并开始优化。那么能否在不确定电路拓扑结构的情况下进行电路优化呢?比如说对于一个简单的 PI型网络,已经确定了这个网络的电路性能目标,但是不确定这个PI型网络中的元件是电感还是电容。   解决方法:使用理想开关元件切换电容/电感/开路/短路元件,并将开关的状态作为优化参数。如下图所示:   ...
    xindong
    last modified by xindong
  • Run ADS in Command Line

    Lin_Ming_Chih
    last modified by Lin_Ming_Chih
  • How to Create BitFile

    BitFile can be used in BER test. In this document, the bitfile is dumped using Verilog-A. A step-by-step video is included.
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • 使用ADS仿真混频器的噪声系数

    本文将描述如何使用ADS仿真混频器这类型变频器件的噪声系数。
    XUYue
    last modified by XUYue
  • ADS2019 Update1 RFPro - workshop materials (上海2019年3月29日)

    ADS2019版本中新推出了全新的电磁场仿真平台 RFPro,与之前的ADS电磁场仿真工具不同,使用RFPro电磁场仿真平台,可以进一步减少电磁场仿真设置、提升仿真效率,更灵活地应用新的电磁场仿真技术,高效地完成无源器件建模,射频模块仿真,射频电路与电路版图协同仿真等功能。   ADS2019 Update1 RFPro 使用培训 内容:    ADS2019 射频仿真功能更新 ...
    xindong
    last modified by xindong
  • How to use Cadence Technology Library in ADS

    In ADS2017, Cadence “display.drf” is supported. It means ADS can use the colors and patterns defined in Cadence TechLib directly. It’s very convenient for users to import layout designs from Cadence ...
    JasonChen
    last modified by JasonChen
  • ADS 2019 - RFPro workshop materials (北京2019年1月)

    RFPro是ADS2019版本中新推出的用于电磁场仿真、电路和电磁场协同仿真的新功能。   附件是RFPro实验操作讲义材料。
    xindong
    last modified by xindong
  • ADS DesignKit制作之: 在ADS中加密带有电磁模型的射频电路 Encrypting the RF circuit with EM Model in ADS

    –Evaluation Case Encrypting the RF circuit with EM Model –Objectives After Momentum simulation, using EM Model data in RF circuit simulation, and encrypting them together for distributing. Conclusion ADS...
    Lei_Yue
    last modified by Lei_Yue
  • ADS DesignKit制作之:在ADS软件中对网表进行加密并制作DesignKit

    ADS Encode Design功能可以将ADS软件的子电路进行加密并生成DesignKit。文档(使用ADS Encode Design功能快速将子电路制作为DesignKit ) 中介绍了如何将子电路进行加密并生成DesignKit的流程。ADS Encode Design同时也可以对网表进行加密。附件中的文档介绍了如何对网表进行加密,并以ADS2017为例完成网表加密生成DesignKit的整个流程。整个实验相关...
    xindong
    last modified by xindong
  • ADS DesignKit制作之:使用ADS Encode Design功能快速将子电路制作为DesignKit

    ADS Encode Design功能是将ADS软件的子电路设计进行加密并生成DesignKit。附件中的文档介绍了这个功能的使用。使用ADS Encode Design功能也可以快速将ADS子电路制作为DesignKit.
    xindong
    last modified by xindong
  • ADS 高级数据处理 1:  Python Datalink in ADS2019

    Datalink是ADS2019中的高级扩展功能。通过Datalink,用户可以在ADS数据显示窗口中使用公式并借助Python脚本对数据进行处理。   Python是一种免费、开源的编程语言,拥有强大的科学、工程和数据处理功能。Python脚本开发也非常简单。使用Python脚本,可以非常方便的实现通过VISA连接测试仪表,对仿真数据进行三维绘图等等。   本文档介绍了ADS2019中Datalink的基...
    xindong
    last modified by xindong
  • Define Frequency Mask with Expressions

    Lin_Ming_Chih
    last modified by Lin_Ming_Chih
  • ADS Python Data Link 安装设置指南

    ADS软件可以使用Python语言中丰富的图形显示功能扩展对数据的处理功能,如三维数据显示。本文档介绍了安装Anaconda Python以及ADS软件相应的设置,将ADS软件和Python软件进行连接。文档中还包括了相关的视频介绍下载地址。
    xindong
    last modified by xindong